This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:SPI线路上的电阻器(系列//)要求?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/646760/lmx2594evm-resistor-series-requirement-on-spi-lines

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

团队,

是否有在SPI线路上放置电阻器(串联,//)的特定要求(在LMX2594从SPI侧)?
还是具体取决于另一侧使用的SPI主控制器?

EVM (请参阅SNAU210第13页-  )似乎使用12K系列和NO //电阻器。 使用串行电阻器的理由是什么?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AnBer:

    串联电阻器是一个预防性组件,以确保不会有太多电流被转储到SPI端口。 输入是高阻抗CMOS,因此不需要并行电阻器。

    此致,

    Brian Wang