This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2595:FMCW会发出啁啾声,并具有精确的定时和频率设置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/659270/webench-tools-lmx2595-fmcw-chirp-with-exact-timing-and-frequency-setting

部件号:LMX2595
主题中讨论的其他部件: LMX2492

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我正在使用TI CS Pro软件定义和修改LMX2595的设置。 由于内部频率加倍,RFoutA输出提供来自核心 VCO1的15.4 15.7GHz。

输出RFoutB被配置为提供VCO1频率除以8 (1.925GHz...1.9625GHz)。 此信号允许由4GHz 20GSa/s示波器进行测试。

问题是需要检查FMCW斜坡的质量。 这意味着啁啾时间和线性应该完全符合我们的要求。 很遗憾,我们有100µs已定义的'持续时间'的32.6µs或22.22µs的时间长度。 是否有可能每次都获得 升压或降压时间的准确'分压持续时间'?

除此之外,我还使用了来自LMX2595评估板的MUXout信号从PLL获取锁定检测。 此信号已触发示波器。 在自动斜升过程中,锁定检测发生在上升或下降斜升的中间位置。 稍后可能很难找到鸣叫信号的确切开始和停止位置。 LMX2595在自动斜坡模式下是否支持此启动/停止标识?

此致

迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dirk,您好!

    由于在斜坡期间需要VCO校准,因此实际斜坡时间将比所需的斜坡时间长。 换言之,这不是一个线性的斜坡。
    LMX2595在启动/停止斜坡上不提供反馈信号。
    如果您可以使用外部VCO,请考虑LMX2492,此设备支持线性斜坡和启动/停止斜坡指示器。