请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2595 主题中讨论的其他部件: LMX2492
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好,
我正在使用TI CS Pro软件定义和修改LMX2595的设置。 由于内部频率加倍,RFoutA输出提供来自核心 VCO1的15.4 15.7GHz。
输出RFoutB被配置为提供VCO1频率除以8 (1.925GHz...1.9625GHz)。 此信号允许由4GHz 20GSa/s示波器进行测试。
问题是需要检查FMCW斜坡的质量。 这意味着啁啾时间和线性应该完全符合我们的要求。 很遗憾,我们有100µs已定义的'持续时间'的32.6µs或22.22µs的时间长度。 是否有可能每次都获得 升压或降压时间的准确'分压持续时间'?
除此之外,我还使用了来自LMX2595评估板的MUXout信号从PLL获取锁定检测。 此信号已触发示波器。 在自动斜升过程中,锁定检测发生在上升或下降斜升的中间位置。 稍后可能很难找到鸣叫信号的确切开始和停止位置。 LMX2595在自动斜坡模式下是否支持此启动/停止标识?
此致
迪尔克