This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:相位噪声问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/657766/lmx2592evm-phase-noise-issue

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2592

我的客户正在使用LMX2592,无法获得数据表中所示的相同相位噪声图。 他正在使用EVM并使用板载振荡器。 以下是他的评论:

我有一个用于LMX2592的EVAL板。 当我评估LMX2592时,我发现LMX2592不符合相位噪声规格。

下面显示的是TIC Pro设置。

测得的相位噪声为6 G,应用相位噪声曲线为6G。

测量的集成相位噪声为-MHz 46.53 dBc/MHz 19.69 ,应用曲线显示集成相位噪声为-MHz 57.54 dBc/MHz 19.69。

我解释说,用户指南规定输入信号的相位噪声在10kHz时必须为-150dBc/Hz。 板载振荡器仅为-134dBc/Hz。 您能否告诉我使用了什么振荡器和VCXO来生成相位噪声的数据表图? 客户希望能够重新创建此测试,并能够在测试中验证规格。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我们使用Wenzel的100MHz时钟。 正如您所说,此时钟具有极低的相位噪声,因此我们能够看到我们设备的实际相位噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel,
    所以你认为问题只是内部振荡器? 您会说这是他在使用设置时看到结果的原因吗?
    感谢您的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    我正在通过电子邮件跟进,以解决/解释正在测量的内容与使用此设备可获得的内容之间的差异。

    应该关闭此项。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon,
    感谢您回答此问题。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist