This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:CDCUN1208LP输出故障

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/657705/cdcun1208lp-cdcun1208lp-outputs-failing

部件号:CDCUN1208LP

我使用 的是PIN模式配置中的CDCUN1208LP。 120 MHz时钟发生器ABLJO-120的输入LVCMOS与输入(LVCMOS)直接连接

设备似乎工作正常,但如果我关闭主板然后打开它, CDCUN1208LP会挂起,并且在任何输出上都不提供输出。

故障持续很长时间,但如果我将主板关闭2小时,设备就能正常工作。 很奇怪。

我检查了电源,3.3V电压比1.8V电压低  

我更喜欢在引脚配置模式下使用该设备,但如果需要,我可以尝试通过I2C配置使用它

有人提出建议吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    关闭CDCUN1208LP的电源时,输入是否仍在应用? 输入电压不得超过VDD。

    请确认您使用3.3V作为核心电源VDD,1.8V作为输出电源VDDOx。 如果是,则电源定序正常。

    当CDCUN1208LP处于活动状态以及挂起时,您看到的电流消耗是多少?

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,请注意引脚模式的VDD斜坡要求(参见表6.3 的注释2):"应获得6500VDD转换速率的最小值,以确保引脚模式下的设备功能正常。" 请确认VDD转换率符合要求。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,请注意引脚模式的VDD斜坡要求(请参阅表6.3 的注释2):"应获得最低VDD转换速率6500V/s,以确保设备在引脚模式下正常运行。" 请确认VDD转换率符合要求。

    此致,
    车道

    [/引述]

    非常感谢Lane,

    在我的主板上,VDD (核心)在开始时的上升时间约为2毫秒。 太多了
    我更换了电容器,以在直流/直流转换器3V3的输出上缩短500 us以下的上升时间。 问题已解决

    此致  

    Roberto