Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CDCUN1208LP 我使用 的是PIN模式配置中的CDCUN1208LP。 120 MHz时钟发生器ABLJO-120的输入LVCMOS与输入(LVCMOS)直接连接
设备似乎工作正常,但如果我关闭主板然后打开它, CDCUN1208LP会挂起,并且在任何输出上都不提供输出。
故障持续很长时间,但如果我将主板关闭2小时,设备就能正常工作。 很奇怪。
我检查了电源,3.3V电压比1.8V电压低
我更喜欢在引脚配置模式下使用该设备,但如果需要,我可以尝试通过I2C配置使用它
有人提出建议吗?
提前感谢