请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我使用PLLatinum SIM估计60 Hz操作的滤波参数。 我知道该工具很可能不是用于此类低频模拟的,但在最后一个版本(1.5_F)之前,它实际上运行正常。 问题是我不能再在VCO字段中输入0.0.006万 MHz值-低于0.001 MHz的任何值都会自动重置为1000 MHz (附加了以前版本的屏幕截图)。 此问题是否可以在下一版本中解决? 如何下载以前的版本?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用PLLatinum SIM估计60 Hz操作的滤波参数。 我知道该工具很可能不是用于此类低频模拟的,但在最后一个版本(1.5_F)之前,它实际上运行正常。 问题是我不能再在VCO字段中输入0.0.006万 MHz值-低于0.001 MHz的任何值都会自动重置为1000 MHz (附加了以前版本的屏幕截图)。 此问题是否可以在下一版本中解决? 如何下载以前的版本?
此致