This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLatinum SIM 1.5 版本F问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/657943/pllatinum-sim-1-5-rev-f-issue

我使用PLLatinum SIM估计60 Hz操作的滤波参数。 我知道该工具很可能不是用于此类低频模拟的,但在最后一个版本(1.5_F)之前,它实际上运行正常。 问题是我不能再在VCO字段中输入0.0.006万 MHz值-低于0.001 MHz的任何值都会自动重置为1000 MHz (附加了以前版本的屏幕截图)。 此问题是否可以在下一版本中解决? 如何下载以前的版本?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Boris,
    我尝试了1.5 版本,它可以工作,但您应该在“Fout”文本框中输入0.0006。

    此致,
    肖恩