请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4906万 大家好。
我有两个关于LMK0.4906万相位噪声和抖动的问题。
我想提供以下规格。
-L(f)clkout相位噪声(偏移=1kHz~10MHz)@ fclkout = 312MHz和156MHz
-RMS抖动@ fclkout = 156MHz
很抱歉,我希望尽快获得此数据。
请帮帮我。
此致,
Sho
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我有两个关于LMK0.4906万相位噪声和抖动的问题。
我想提供以下规格。
-L(f)clkout相位噪声(偏移=1kHz~10MHz)@ fclkout = 312MHz和156MHz
-RMS抖动@ fclkout = 156MHz
很抱歉,我希望尽快获得此数据。
请帮帮我。
此致,
Sho