This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4906万:关于相位噪声和抖动规范

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/657575/lmk04906-about-phase-noise-and-jitter-spec

部件号:LMK0.4906万

大家好。

我有两个关于LMK0.4906万相位噪声和抖动的问题。
我想提供以下规格。
-L(f)clkout相位噪声(偏移=1kHz~10MHz)@ fclkout = 312MHz和156MHz
-RMS抖动@ fclkout = 156MHz

很抱歉,我希望尽快获得此数据。
请帮帮我。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sho
    我们已通过电子邮件收到您的请求,我们将予以回复。 通常,WebBench的相位噪声模拟结果与实验室测量非常匹配。
    此致
    普奈特