This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万BEVM:您可以帮助建议配置,如何配置输出为2.5G吗?

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656356/lmk04828bevm-could-you-kindly-help-to-suggest-about-the-configuration-how-to-config-the-output-is-2-5g

部件号:LMK0.4828万BEVM

德拉斯:

您是否可以帮助建议配置,如何配置输出为2.5G?

请帮助我们。

非常感谢!

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lian
    在这种情况下,必须使用DCLKoutX_MUX的旁路分配器。
    使用122.88MHz输入,您将无法获得优质2.5GHz输出。 PLL2 PFD在160kHz的频率下运行,在这种情况下,PLL2带宽需要非常低(~16kHz)。 在这种情况下,您必须更换PLL2过滤器组件,以使PLL2保持稳定。 请使用TI.com上的时钟设计工具或WebBench工具。
    您的输入频率是固定在122.88MHz还是可以改为100 MHz? 在这种情况下,您可以使用100MHz VCXO,并且具有非常高质量的2.5GHz输出。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Puneet:
    非常感谢您的回复。
    我们会尽快检查。
    非常感谢!

    巴西
    吴运文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Puneet:
    感谢您的支持,我们处理了此问题。
    非常感谢!

    巴西
    吴运文