主题中讨论的其他部件: LMK0.4832万,OPA209
您好,
我们正在将LMK0.4828万与外部VCO和环路滤波器以及PLLatinum SIM软件配合使用:
定义边界外的外部VCO频率时,PLLatinum状态(2495至3205 MHz):
它是否正确计算回路滤波器?
谢谢
吉尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在将LMK0.4828万与外部VCO和环路滤波器以及PLLatinum SIM软件配合使用:
定义边界外的外部VCO频率时,PLLatinum状态(2495至3205 MHz):
它是否正确计算回路滤波器?
谢谢
吉尔
吉尔
我看到您正在使用自定义PLL来为LMK0.4828万建模。 对于此设计,需要考虑两个方面:
1. 您正在使用活动的A型过滤器。 对于A型活性滤波器,R1和C1的乘积是常量,但其中一个可自由选择。 因此,对于这种类型的过滤器,通常应在固定组件框中键入R1或C1的值。
2. 使用功率优化器获得最佳抖动。 对于此优化器,它确实使用数字方法,有时它可能被局部最小化所欺骗,它还基于最后的设计。 因此,在某些情况下,如果您再次按下该按钮,可能会找到更好的解决方案。 在 处理 边界和约束时,融合问题变得更具挑战性 。例如,我在这里看到,您的相位边界介于40和60度之间。 我认为这可能是原因,因为相位余量值接近这一边界。
通常,如果在禁用优化器的情况下使用所有设计输入,则每次都应获得相同的结果,但优化器会带来收敛和局部最小化的挑战。 这是一个功能极其强大的工具,但不是100 % 防弹的。
此致,
Dean
亲爱的Dean:
尽管得到了您的同意,我还是要添加两个有关PLLatinum SIM软件的问题:
1.我的理解是,KPD因子应反映PFD输出,它与输入和VCO信号的相位差成比例。
我是否只输入LMK中编程的PLL2充油泵吸入器/电源电流?
2.通常,在其他PLL设备中,我知道执行自动校准序列,以将VCO校准到PLL应锁定的频率。
在我们的案例中,使用外部VCO (和回路滤波器),我们不会这样做。 我们如何"补偿"这种情况?
3.我正在添加PLLatinum SIM输出,用于回路滤波器设计。 回路滤波器响应为零(0伏左右轻微波动)。
我正在添加CPout2波形。
您能理解原因吗? 我们将OPA209与您在以下快照中看到的过滤器设计配合使用。
感谢您的帮助!
吉尔