This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:PLLatinum SIM,带外部VCO

Guru**** 2532000 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/653311/lmk04828-pllatinum-sim-with-external-vco

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: LMK0.4832万,OPA209

您好,

我们正在将LMK0.4828万与外部VCO和环路滤波器以及PLLatinum SIM软件配合使用:

定义边界外的外部VCO频率时,PLLatinum状态(2495至3205 MHz):
它是否正确计算回路滤波器?

谢谢

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gil
    我希望你没有错。 LMK0.4828万还不是PLLatinum SIM软件的一部分。 LMK0.4828万的最大VCO频率为3080MHz。 您正在模拟的是LMK0.4832万。 LMK0.4828万可以在WebBench或时钟设计工具中模拟。 对于外部VCO,您还可以在PLLatinum中选择自定义配置文件,并执行回路过滤器计算。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet,

    实际上,我正在使用LMK0.4828万。

    我正在按照您的建议在自定义配置文件中使用PLLatinum SIM软件。

    每次循环过滤器计算,我得到不同的结果。

    我要附上我拍摄的三张筛选器设计器结果图片。

    您能解释一下吗?

    谢谢

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔

    我看到您正在使用自定义PLL来为LMK0.4828万建模。  对于此设计,需要考虑两个方面:

    1.  您正在使用活动的A型过滤器。  对于A型活性滤波器,R1和C1的乘积是常量,但其中一个可自由选择。  因此,对于这种类型的过滤器,通常应在固定组件框中键入R1或C1的值。    

    2. 使用功率优化器获得最佳抖动。   对于此优化器,它确实使用数字方法,有时它可能被局部最小化所欺骗,它还基于最后的设计。  因此,在某些情况下,如果您再次按下该按钮,可能会找到更好的解决方案。   在 处理 边界和约束时,融合问题变得更具挑战性 。例如,我在这里看到,您的相位边界介于40和60度之间。  我认为这可能是原因,因为相位余量值接近这一边界。

    通常,如果在禁用优化器的情况下使用所有设计输入,则每次都应获得相同的结果,但优化器会带来收敛和局部最小化的挑战。  这是一个功能极其强大的工具,但不是100 % 防弹的。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dean:

    尽管得到了您的同意,我还是要添加两个有关PLLatinum SIM软件的问题:

    1.我的理解是,KPD因子应反映PFD输出,它与输入和VCO信号的相位差成比例。

    我是否只输入LMK中编程的PLL2充油泵吸入器/电源电流?

    2.通常,在其他PLL设备中,我知道执行自动校准序列,以将VCO校准到PLL应锁定的频率。

    在我们的案例中,使用外部VCO (和回路滤波器),我们不会这样做。 我们如何"补偿"这种情况?

    3.我正在添加PLLatinum SIM输出,用于回路滤波器设计。 回路滤波器响应为零(0伏左右轻微波动)。

    我正在添加CPout2波形。

    您能理解原因吗? 我们将OPA209与您在以下快照中看到的过滤器设计配合使用。

    感谢您的帮助!

    吉尔