请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 您好,
作为应用中的特殊情况,必须将时钟的频率从< 1 kHz降至甚至小于1 Hz。 PLL未使用。
尽管数据表指定f_fin的最小值为1 kHz,这是否可行? 这是否仅适用于外部VCO模式(我对此不感兴趣)?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
作为应用中的特殊情况,必须将时钟的频率从< 1 kHz降至甚至小于1 Hz。 PLL未使用。
尽管数据表指定f_fin的最小值为1 kHz,这是否可行? 这是否仅适用于外部VCO模式(我对此不感兴趣)?
此致