This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:时钟分配模式:f_Fin的频率下限为1 kHz是否适用?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/655616/lmk04828-clock-distribution-mode-lower-frequency-limit-of-1-khz-for-f_fin-applicable

部件号:LMK0.4828万

您好,

作为应用中的特殊情况,必须将时钟的频率从< 1 kHz降至甚至小于1 Hz。 PLL未使用。

尽管数据表指定f_fin的最小值为1 kHz,这是否可行? 这是否仅适用于外部VCO模式(我对此不感兴趣)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们只将设备特征参数设定为1kHz,该设备还应在分配模式下工作以降低频率。
    此致
    普奈特