Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555, TLC551, NE555, LM555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMC555 主题中讨论的其他部件: TLC555, TLC551, NE555, LM555
VCC=12.4V,当控制电压高于11.4V,时,我们在触发器端子处提供低电平脉冲,输出被驱动至高电平脉冲。 当触发 器终端保持高电平(=VCC)并将阈值电平更改为高电平时,输出无法驱动到低电平状态。