This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:5针控制电压变化至大约11.4V,3针无法输出过低,无法实现反转

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555, TLC551, NE555, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/654047/lmc555-5pin-control-voltage-changes-to-about-11-4v-3pin-can-not-output-low-can-not-be-achieved-flip

部件号:LMC555
主题中讨论的其他部件: TLC555TLC551NE555LM555

VCC=12.4V,当控制电压高于11.4V,时,我们在触发器端子处提供低电平脉冲,输出被驱动至高电平脉冲。 当触发 器终端保持高电平(=VCC)并将阈值电平更改为高电平时,输出无法驱动到低电平状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    11.4V仅比12.4V的电源低1V。 所以我的第一印象是阈值比较器的上公共模式范围。

    我将检查LMC555和TLC555的示例,了解阈值比较器的可用上公共模式范围。  

    当控制电压低于11.4V时,我可以假定它按预期工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ron

        1:当控制电压低于11.4 v时,它可以正常工作。 谢谢您。

         2:客户测试了在控制电压为11.4 v时TI的LMC555和ST的TS555不能正常工作。只有Interrsil的ICM7555可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认了您在LMC555上的观察结果。

    我测试了其他德州仪器(TI)计时器。   

    设备 最大控制  
    TLC555 12.8 V
    TLC551 12.6 V
    NE555 12.4 V
    LM555 12.1 V
    LMC555 11.5 V

    VCC为12.4V,阈值上升至13.5V

    TLC555是LMC555的推荐替代方案