Other Parts Discussed in Thread: TLC555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLC555 您好,
我在astable模式下遇到TLC555I电路问题:
该电路设计为在大约700 kHz时振荡,并通过节点"CP_SWITCH"上的2.2 UF陶瓷电容器驱动充电泵。
输入电压是4.8 V,直接插接输入电压,电路工作正常。 但是,当缓慢增加输入电压时,振荡器似乎无法启动。 电容器放电,但只放电一次,似乎过迟停止放电。 这将每隔+-2毫秒重复一次:
黄色=引脚2/6 (三脚/三脚),绿色=引脚7 (放电),红色=引脚5 (Vcontrol),蓝色=引脚8 (VCC)
我已经检查了复位引脚上是否有噪音,看起来很干净。 是否有人知道导致这种行为的原因?
此致,
JEF Daems