请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 你(们)好
我有以下问题,希望得到您的帮助,谢谢
1.当自动斜坡进行中时,PLL是否已锁定? 或者这只是扫描VCO而不锁定参考。 请在此过程中确认,PLL已锁定
2.在数据表的表17中,“RAMPX_阈 值,编程编号与描述不匹配,与RAMPX_LEN,RAMP0_INC.RAMP1_INC类似,编程值与描述不匹配。 请致电或浏览
3.在10.5GHz和其它频率的整数模式下,我们看到了100Hz到几kHz之间的频段。 请参阅随附的屏幕截图。 这些脉率与电源,VCO频率的移动和更改振幅以及通道分配器的编程方式无关。 我想 知道你们是否知道这些刺激的来源,以及如何将其尽量减少,因为这是相当高的