This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:选择部件时,codeLoader崩溃

Guru**** 2559820 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/663367/lmk04828-codeloader-crashes-when-part-is-selected

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件:CODELOADERLMK0.3318万EVM

我遇到了codeloader4的问题,它在选择零件时会使用"运行时错误'6':溢出"。 有什么方法可以解决此问题? 其他部件加载正常,我没有通过USB或LPT连接任何设备。 我运行的是Win10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Larsen
    请卸载Codeloader4并删除此文件夹:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \CodeLoader 4\
    然后再次安装Codeloader4。 这样可以解决问题。
    我还建议使用TICSpro软件而不是Codeloader。 这是我们的新软件,更易于使用。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TICSpro似乎工作正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。 如有任何问题,请随时联系。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet,

    我有一个LMK0.3318万EVM,但也有同样的问题。

    建议的变通办法(卸载/安装)在我的计算机(Windows 7 64位)上不起作用。  此外,TICSpro软件不支持LMK0.3318万EVM。  

    提前感谢!

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernd
    是否也删除了该文件夹?
    请卸载Codeloader4并删除此文件夹:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \CodeLoader 4\
    然后再次安装Codeloader4。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    感谢您的快速响应。

    在Windows卸载CodeLoader 4之后(控制面板->程序和功能->卸载),该文件夹不再存在。

    问候,

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bernd,

    您是否碰巧在非英语环境中运行Win10? 您的小数分隔符是否为逗号?

    如果是,请找到一些指导,了解如何自行修补设备,因为我无法在线免费发布软件。

    当您需要有关修补文件的支持时,请给我发送一封私人邮件。

    此致,

    Patrick

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/48/Codeloader-4_5F00_DecimalSeparator.pdf