请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 主题中讨论的其他部件:CODELOADER, LMK0.3318万EVM
我遇到了codeloader4的问题,它在选择零件时会使用"运行时错误'6':溢出"。 有什么方法可以解决此问题? 其他部件加载正常,我没有通过USB或LPT连接任何设备。 我运行的是Win10。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我遇到了codeloader4的问题,它在选择零件时会使用"运行时错误'6':溢出"。 有什么方法可以解决此问题? 其他部件加载正常,我没有通过USB或LPT连接任何设备。 我运行的是Win10。
您好,Bernd,
您是否碰巧在非英语环境中运行Win10? 您的小数分隔符是否为逗号?
如果是,请找到一些指导,了解如何自行修补设备,因为我无法在线免费发布软件。
当您需要有关修补文件的支持时,请给我发送一封私人邮件。
此致,
Patrick
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/48/Codeloader-4_5F00_DecimalSeparator.pdf