This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:LMX2492EVM连续斜坡

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/663852/lmx2492evm-lmx2492evm-continuous-ramp

部件号:LMX2492EVM

尊敬的各位:

我目前正在使用带TIC PRO的LMX2492EVM Rev C。 我使用该板的第一步是观察连续锯齿。 我遵循了LMX2492EVM用户指南3.2美元 2中描述的连续锯齿示例。 很遗憾,我可以观察到一个斜坡,但它不会重新启动。 我验证了下一个斜坡设置为'0',并验证了寄存器92,以确保正确写入。 我读了0x5C04。

您能否告诉我我需要检查什么,以确保我的坡道持续发送? 感谢您的回答。

此致,

cleconte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cleconte:

    您能否提供寄存器设置.txt文件或TIC Pro配置.TCS文件? 您的OSCin时钟频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2492_5F00_TICSPRO.zipHiNoel,

    感谢您的回答。

    请查找附加的寄存器设置和TCS文件。 我们的OSCin频率为100MHz板载。

    此致,

    cleconte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cleconte:

    尽管板载VCO可以支持10.5GHz,但所需的调谐电压约为7.5V,高于充电泵电源电压。
    请使用10GHz重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel:

    我有一个带REV E的LMX2492EVM,其中填充   了MACOM型号MAOC-0.9265万的VCO。

    CW模式下的最高VCO频率为9940 MHz,(CPM_thr_high从50更改为63) Ramp模式下,I使用的最大频率为9900 MHz。

    CW模式下的最低VCO频率为8860 MHz (cmp_thr_low从10更改为1),在Ramp模式下,我使用的最小值为8700 MHz。

    RST标记应设置为连续稳定斜坡。

    K R  

    Bert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Bert:

    诺埃尔一直到26日度假。 我希望你的问题在那之前得到回答。

    我加载了您的TCS文件,它显示选择为启动和停止的频率,可能在设备的VTune范围之外。 您是否可以尝试更改这些设置? 否则,它看起来是正确的。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel:

    感谢您的回答。

    我使用LMX2492EVM重新进行了不同的测试,我只能确认以下内容:

    LMX2492EVM完全能够生成上升或下降的斜坡。 但是,我唯一能达到此斜坡的方法是选中或取消选中'RST'框附近的'FL'框。 因此,我无法实现连续的增长。 如果我不玩'FL'游戏,则LMX2492EVM会一直停留在给定频率(斜坡起点或斜坡终点)。

    当我选中或取消选中'FL'时,软件会指示正在写入 '0x00'或'0x40'到寄存器0x59中。

    我使用了最新的1.6 PRO版本。7.0。

    您是否对此行为有任何解释?

    此致,

    cleconte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Celconte:

    FL复选框用于在斜坡期间启用Fastlock。 即,您可以在CW和斜坡之间使用不同的充油泵电流。 例如,在CW模式下,您使用10倍的充油泵增益。 在斜坡期间,您可以启用Fastlock并使用31x的Fastlock充油泵增益(寄存器R29)。
    TIC Pro默认设置是在CW模式下将充油泵增益设置为31x。 因此,无论您是否启用fastlock,都应该没有区别。
    您现在是否在8700MHz和9900MHz之间加速? 确保您已将RAK_LIMT_LOW_FREQ设置为低于8700MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel:

    感谢您的回答。 我认为我的问题被误解了,这与在本次讨论中介绍另一位用户有关。

    我的问题是我不能持续生成锯齿斜坡。

    我的主板(LMX2492EVM revC)能够生成9.3GHz的速度,并将速度从9.3GHz提高到10.3GHz。 我的问题是,我唯一能够获得上下斜坡的方法就是检查FL Box,这对我来说一点都不符合逻辑。

    在TIC PRO软件中,我表示在斜坡0上重新启动,我检查了重置并启用了斜坡。  我尝试 了LMX2492EVM D版手册中指定的VCO参数(本手册中的VCO与LMX2492EVM C版中的VCO相同),以及LMX2.4952万EVM E版手册中指定的参数(带有MACOM VCO)。 我总是观察到同样的奇怪行为。

    您是否可以尝试使用LMX2492EVM旧版? 如果一切正常,您能给我发送注册文件吗? 如果我错过了一些东西,我就会发现我的错误。

    此致,

    cleconte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cleconte:

    您的主板是RevC,因此您应该使用Reve EVM用户指南,因为VCO来自MACOM。
    是否可以获得用户指南第3.2 章节中所示的准确配置的波形? 如果您需要启用FL以获取波形,这是不可预料的,我对此没有解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel:

    对不起,我有一个Rev B主板,而不是Rev C。因此,我有一个RFVC VCO。

    是否可以获得版本B用户指南?

    我可能错   了,但对我来说唯一的解释是,rev E寄存器和rev B寄存器之间不匹配。

    因此,当我单击FL时,它会写入'Start of Ramp (斜坡开始)'。 很遗憾,我最近(上个月)购买了我的主板,我不知道如何 获得最新的主板。

    此致,

    cleconte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cleconte,

    RF VCO1843覆盖的频率范围与新的MaComm VCO相同。 也许有一些差异,但我不会期望这会对渐近渐近产生很大影响。

    除非PLL标签上的充油泵电流设置为非常低或三态,否则检查FL位应不会有任何影响。

    我没有版本B的旧说明副本

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cleconte:

    虽然我认为旧的用户指南不能帮助您解决问题,但仅供参考。

    e2e.ti.com/.../LMX2492EVK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel:

    阅读本文档后,似乎在LMX2492EVM的旧版本中,该板默认设置为外部振荡器。 板载振荡器需要更改电阻器才能连接。

    现在一切正常。

    此致,

    cleconte