尊敬的各位:
我目前正在使用带TIC PRO的LMX2492EVM Rev C。 我使用该板的第一步是观察连续锯齿。 我遵循了LMX2492EVM用户指南3.2美元 2中描述的连续锯齿示例。 很遗憾,我可以观察到一个斜坡,但它不会重新启动。 我验证了下一个斜坡设置为'0',并验证了寄存器92,以确保正确写入。 我读了0x5C04。
您能否告诉我我需要检查什么,以确保我的坡道持续发送? 感谢您的回答。
此致,
cleconte
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位:
我目前正在使用带TIC PRO的LMX2492EVM Rev C。 我使用该板的第一步是观察连续锯齿。 我遵循了LMX2492EVM用户指南3.2美元 2中描述的连续锯齿示例。 很遗憾,我可以观察到一个斜坡,但它不会重新启动。 我验证了下一个斜坡设置为'0',并验证了寄存器92,以确保正确写入。 我读了0x5C04。
您能否告诉我我需要检查什么,以确保我的坡道持续发送? 感谢您的回答。
此致,
cleconte
e2e.ti.com/.../LMX2492_5F00_TICSPRO.zipHiNoel,
感谢您的回答。
请查找附加的寄存器设置和TCS文件。 我们的OSCin频率为100MHz板载。
此致,
cleconte
尊敬的Noel:
我有一个带REV E的LMX2492EVM,其中填充 了MACOM型号MAOC-0.9265万的VCO。
CW模式下的最高VCO频率为9940 MHz,(CPM_thr_high从50更改为63) Ramp模式下,I使用的最大频率为9900 MHz。
CW模式下的最低VCO频率为8860 MHz (cmp_thr_low从10更改为1),在Ramp模式下,我使用的最小值为8700 MHz。
RST标记应设置为连续稳定斜坡。
K R
Bert
尊敬的Noel:
感谢您的回答。
我使用LMX2492EVM重新进行了不同的测试,我只能确认以下内容:
LMX2492EVM完全能够生成上升或下降的斜坡。 但是,我唯一能达到此斜坡的方法是选中或取消选中'RST'框附近的'FL'框。 因此,我无法实现连续的增长。 如果我不玩'FL'游戏,则LMX2492EVM会一直停留在给定频率(斜坡起点或斜坡终点)。
当我选中或取消选中'FL'时,软件会指示正在写入 '0x00'或'0x40'到寄存器0x59中。
我使用了最新的1.6 PRO版本。7.0。
您是否对此行为有任何解释?
此致,
cleconte
尊敬的Noel:
感谢您的回答。 我认为我的问题被误解了,这与在本次讨论中介绍另一位用户有关。
我的问题是我不能持续生成锯齿斜坡。
我的主板(LMX2492EVM revC)能够生成9.3GHz的速度,并将速度从9.3GHz提高到10.3GHz。 我的问题是,我唯一能够获得上下斜坡的方法就是检查FL Box,这对我来说一点都不符合逻辑。
在TIC PRO软件中,我表示在斜坡0上重新启动,我检查了重置并启用了斜坡。 我尝试 了LMX2492EVM D版手册中指定的VCO参数(本手册中的VCO与LMX2492EVM C版中的VCO相同),以及LMX2.4952万EVM E版手册中指定的参数(带有MACOM VCO)。 我总是观察到同样的奇怪行为。
您是否可以尝试使用LMX2492EVM旧版? 如果一切正常,您能给我发送注册文件吗? 如果我错过了一些东西,我就会发现我的错误。
此致,
cleconte
尊敬的Noel:
对不起,我有一个Rev B主板,而不是Rev C。因此,我有一个RFVC VCO。
是否可以获得版本B用户指南?
我可能错 了,但对我来说唯一的解释是,rev E寄存器和rev B寄存器之间不匹配。
因此,当我单击FL时,它会写入'Start of Ramp (斜坡开始)'。 很遗憾,我最近(上个月)购买了我的主板,我不知道如何 获得最新的主板。
此致,
cleconte
您好,Cleconte:
虽然我认为旧的用户指南不能帮助您解决问题,但仅供参考。