This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5000:无RST的Usecase

Guru**** 2505535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665312/tpl5000-usecase-without-rst

部件号:TPL5000

你(们)好

我对TPL5000有疑问。

1.

对于低功耗操作,我希望不要使用RESET。
是否可以让RST保持打开状态?

二.

我想让MCU在低功耗模式下使用唤醒信号唤醒。
如果PGOOD更改为高,第一次唤醒将在2*TDP后上升。

我的理解是否正确?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的NaNA78:

    感谢您观看TPL5000。

    1)我认为您不需要使用重置,如果不使用,您可以保持此针脚打开。 但是,请注意,此引脚的电平在非夜间操作时较高,因此100k电阻器中没有电流。

    2)我认为PGOOD引脚与TDP的定时无关。PGOOD是计时器在功率"下降"到低于其最小值时重置ucontroller的一种方式。

    我希望这能有所帮助。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon

    感谢您的回复。

    关于2,我想提及数据表的图1。

    当PGOOD较高时,在TDP (PGOOD至RST_NOLICS_EDGE)+ TDP (RST_NOLICS_EDGE至WAKE_Rising)后将切换唤醒信号

    所以我认为PGOOD和唤醒信号之间有关系。

    正确吗?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的nana78:

    是的,我同意您的意见。

    这是第一次通电,但如果暂时出现故障,唤醒似乎不会出现。请参阅图6。

    此致,Simo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon

    感谢您的回复。

    您是否意味着在图6中的顺序F,G之后,尾流不再出现?

    让我确认一下醒来的时机和完成了。
    生成唤醒信号之前,是否应从MCU接收完成信号?
    如果是这样,我们的配置似乎很困难,因为我们认为MCU是被来自TPL5000的唤醒信号唤醒的。

    请您向我们提供您的观点吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon

    让我补充一下。

    在图6中,如果在未发送RSTN后完成(下图中圈出的脉冲),

    是否未生成唤醒脉冲(序列C)?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的nana78:

    我需要一些时间才能回复您。 我将在26日星期一之前回答你的问题。

    感谢您的耐心等待,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的nana78:

    我尚未能查看您的问题。感谢您的耐心等待,我查看了详细信息,并于本周回复您。

    此致,
    西蒙。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon

    感谢您的支持。
    我期待您的回复。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nana:

    TPL接收到来自MCU的Done (完成)输入信号后,TPL将生成唤醒输出信号。
    操作顺序为:
    1) PGOOD很高
    2) TPL向MCU发送RST信号
    3) MCU向TPL发送Done (完成)信号
    4) TPL将唤醒信号发送回MCU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel


    感谢您的回复。

    我明白,为了使TPL5000产生唤醒,必须完成。

    BestRegards