This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:单端射频输出

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665645/lmx2594-single-ended-rf-output

部件号:LMX2594

我需要将LMX2594输出用于15 GHz单端 和 电感器上拉模式。

是否有人推荐在RF输出端口使用该电路?  

在该负载电路中,电感器和电阻器是否需要频率兼容?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kiran:

    感谢您的提问。

    我建议:

    1)确保输出正负两端都看到相同的负载。 例如,未使用的端口可以在交流耦合电容器之后以50欧姆负载端接。 对于电感器,我们在这里使用了几个NH电感器,结果良好。
    2)输出的匹配不是很好,因此建议在电容器后立即使用3 dB或6 dB的电极垫,以实现更好的阻抗控制。 我们知道功率损耗不是理想的,但宽带匹配和一致的输出功率也很重要。

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:  

    感谢你的帮助。  

    您可以分享您用于上拉的缩进器零件号吗? 是否需要高战略成果框架?  

    此致,  

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kiran:

    我使用了这些工具,但其他工具也可能同样有效。

    Wurth Elektronik WE-KI 60.3744万 76.1016万C

    自谐振应与您的工作频率一致,否则您可能不再有电感器...

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon  

    感谢您提供有用的信息。  

    LMX2594 EVB已使用LQG15HS18NJ02D(18nH )缩进器进行上拉。 它只有2500MHz作为SRF。  

    我的应用是11GHz - 15GHz。 我可以使用相同的缩进器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kiran:

    我不会使用SRF为2.5 GHz,适用于11-15 GHz的18nH电感器。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran,

    EVM使用50欧姆上拉。 18nH电感器用于为50欧姆提供电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯内尔  

    感谢您提供信息。

    如何计算上拉电感器值?

    您建议在15 GHz时使用哪种电路来提升电感器。  

    请告诉我们。

    此致,  

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    如何计算上拉电感器值?

    您建议在15 GHz时使用哪种电路来提升电感器。

    请告诉我们。

    此致,

    Kiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kiran:

    请选择一个电感器,它在工作频率下的行为仍与一个电感器相似,我会选择该值,在F0处具有大约50欧姆的抗电阻。

    此致,Simon。