请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 我需要将LMX2594输出用于15 GHz单端 和 电感器上拉模式。
是否有人推荐在RF输出端口使用该电路?
在该负载电路中,电感器和电阻器是否需要频率兼容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.