大家好,
请告诉我LMX2594的CPOUT (针脚12)和VREGIN (针脚10)上的电压是多少
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Siddharth,
输出为开路集电极并被拉至Vcc。 输出电压随Vcc,OUT_PWR设置和频率而变化,在某些典型性能图表中以dBm表示。 在较高频率下,这类似于正弦波,但在较低频率下更接近方波。
没有Vcc针脚。 有VccDIG,VccMAsh和VccCP。 我希望VccCP和VccDIG具有更高的电流。
对于串联电阻器,请注意,8.2 部分的典型应用示意图中没有。 它建议将电源短接在一起,这就是我们没有每个引脚的单独电流编号的原因。 在我们的EVM说明(图12)上,我们确实显示了串联电阻器,但它们都是0欧姆。 我认为这正是促使您提问的原因。
此致,
Dean
Siddharth,
"无负载" 太模糊。 我的意思是outa_pd = OUTB_PD = 1。 248 mA是相当可预测的,但它 会因设置条件(充油泵,相位检测器)而异。 请记住,在这种状态下,PLL和VCO仍处于通电和运行状态。 大量电流将流经VccVCO/VccVCO2,然后接下来可能是VccCP。 PLL电流可在多个引脚之间分割。
是什么促使我们对每个引脚的电流提出所有这些问题? EVM上的电源短路。
此致,
Dean