This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/667135/lmk04828-questions

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: ADC32RF44EVMLMX2582

团队成员,您好!

 

我有关于LMK0.4828万的问题,与ADC32RF44EVM相关。

  1. LMK0.4828万数据表提到了我们应该如何处理未使用的时钟内/外引脚。 但是,没有关于SYNC PIN的描述。
    如果我们不使用同步PIN,我们应该如何处理它?
    ADC32RF44EVM使引脚处于浮动状态。 这是最好的方式吗?

  2. 如果我们使用重置引脚作为SPI回读功能,我们需要对器件寄存器进行编程。 但是,复位销将作为复位功能工作,直到编程完成为止。 因此,在某些故障情况下,如果在编程完成之前意外地使复位针脚高度高,编程也可能失败。
    为避免出现这种情况,您是否有任何推荐的程序顺序或硬件解决方法?

  3. 考虑以下配置,哪一项更好地使用VCXO (20MHz,1ppm)或TCXO (20MHz,1ppm)作为LMK0.4828万 OSCin源?
    OSCin的20MHz输出到OSCout,它连接到LMX2582输入。 LMX2582从20MHz生成任何频率。 LMX2582的时钟输出连接到LMK0.4828万的Fin/CLKIN1,它作为高速ADC,FPGA及其sysref信号的分配模式运行。
    我们基本上想参考ADC32RF44EVM原理图。 那么,您认为VCXO (20MHz,1ppm)或TCXO (20MHz,1ppm)作为LMK0.4828万 OSCin源哪一项更好?

  4. 例如,LMX2582生成1.6GHz,并进入LML0.4828万的Fin/CLKIN1,通过选择1作为DCLK分配器,我们可以获得1.6GHz DCLK输出,没有任何问题,对吗?

 

此致,

Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sato-San,

    以下是我的意见:

    1. LMK0.4828万 数据表提到了我们应该如何处理未使用的时钟内/外引脚。 但是,没有关于SYNC PIN的描述。
      如果我们不使用同步PIN,我们应该如何处理它?
      ADC32RF44EVM 使引脚处于浮动状态。 这是最好的方式吗?
      答:同步针脚(如果未使用)可以保持浮动。
    2. 如果我们使用重置引脚作为SPI回读功能,我们需要对器件寄存器进行编程。 但是,复位销将作为复位功能工作,直到编程完成为止。 因此,在某些故障情况下,如果在编程完成之前意外地使复位针脚高度高,编程也可能失败。
      为避免出现这种情况,您是否有任何推荐的程序顺序或硬件解决方法?
      答:首先将reset pin函数编程为SPI从reset_MUX回读,然后将reset_type编程为输出。
    3. 考虑以下配置,哪一项更好地使用VCXO (20MHz,1ppm)或TCXO (20MHz,1ppm)作为 LMK0.4828万 OSCin源?
      OSCin的20MHz输出到OSCout,它连接 到LMX2582 输入。 LMX2582 从20MHz生成任何频率。 LMX2582的时钟输出 连接 到LMK0.4828万的Fin/CLKIN1 ,它作为高速ADC,FPGA及其sysref信号的分配模式运行。
      我们基本上想参考 ADC32RF44EVM 原理图。 那么,您认为VCXO (20MHz,1ppm)或TCXO (20MHz,1ppm)作为 LMK0.4828万 OSCin源哪一项更好?
      A:VCXO通常具有更大的拉力范围,频率由控制电压定义。 在闭环中使用PLL1时,需要VCXO。 TCXO具有更好的频率稳定性。 如果使用OSCin到OSCout路径,并且PLL1为开环(未使用),则我更喜欢TCXO。
    4. 例如 ,LMX2582 生成1.6GHz,并进入LML0.4828万的Fin/CLKIN1,通过选择1作为DCLK分配器,我们可以获得1.6GHz DCLK输出,没有任何问题,对吗?

    答:是的,这不是问题。 请从DCLKoutx_MUX使用旁路。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet-San,

    感谢您的回答。
    关于同步引脚,建议浮动而不是上拉/下?

    此致,
    Taketo Sato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sato-San
    建议使用下拉式。
    此致
    普奈特