请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CDCE7.201万EVM
您好,
我有麻烦。
我想使用CDCE7.201万EVM。
我能够安装控制器GUI。
但是我无法使用USB驱动程序。
错误消息如下所示。
驱动程序安装错误!
安装驱动程序时出错!
错误5
控制GUI的版本是1.2 .8。
我的操作系统是windows 10。
CDCE7.201万控制GUI的驱动程序文件夹项目如下所示。
ApLoader.inf
ApLoader.SYS
TiHera.inf
TiHera.sys
TUSB2136.BIN
我尝试使用CDCE7.201万的驱动程序文件夹更新驱动程序,但无法安装。
您对此问题有什么想法吗?
此致,
Hiroshi Katsunaga