This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE7.201万EVM:无法在Windows 10中安装USB驱动程序

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/666296/cdce72010evm-usb-driver-can-not-install-with-windows-10

部件号:CDCE7.201万EVM

您好,

我有麻烦。

我想使用CDCE7.201万EVM。

我能够安装控制器GUI。

但是我无法使用USB驱动程序。

错误消息如下所示。

驱动程序安装错误!

安装驱动程序时出错!

错误5

控制GUI的版本是1.2 .8。

我的操作系统是windows 10。

CDCE7.201万控制GUI的驱动程序文件夹项目如下所示。

ApLoader.inf

ApLoader.SYS

TiHera.inf

TiHera.sys

TUSB2136.BIN

我尝试使用CDCE7.201万的驱动程序文件夹更新驱动程序,但无法安装。

您对此问题有什么想法吗?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Hiroshi:

    我在这里有一台win10机器,如果这是你的机器,或者因为sin 10,我们会试着把它给你。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Hiroshi:

    我在Windows 10计算机上测试了CDCE7.201万控制器GUI,能够发现安装驱动程序时出现问题。
    感谢您指出此错误!

    抱歉,我未能立即找到解决办法,但我们将对此进行研究。
    目前,您是否有其他机器(不是Windows 10)可用?

    此致,
    Robert ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon-San,

    感谢您的快速响应!

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robert-San,

    感谢您的快速响应。
    我在两台windows 7机器上测试了它,但无法安装驱动程序。
    我从TI网站下载了最新版本的安装程序。
    我似乎是安装程序问题。

    您能否向我提供您的安装程序,说明没有问题?

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Hiroshi:

    我在Windows 7上测试了安装程序,并遇到了相同的问题。 使用Windows XP VM也有太多问题-抱歉!
    最后一个可行的选项是绕过CDCE7.201万 EVM上的微控制器,并使用直接硬接线至器件的USB2ANY SPI信号(我尚未尝试此操作,因此也可能不起作用)。

    此致,
    Robert ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Hiroshi:

    我们目前正在通过对TICS Pro的更新开发另一种解决方案(不涉及绕过微控制器)。
    您需要多久解决此问题?

    此致,
    Robert ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    感谢您的更新。
    好消息!
    我需要您的第二个选项(通过TIC pro控制)。
    能否提供更新文件?
    我会给您发送电子邮件

    感谢您的合作和展示最佳选择!

    此致,
    Hiroshi Katsunaga