大家好,
您能告诉我LMK0.3328万 PLLx_sync_EN函数吗?
问题1)。 什么是"PLLx_sync_EN"位?如果它是"1"和"0",它如何运行?
问题2)。 "PLLx_sync_EN"和"SYNC_Auto"有何区别?
问题3)。 "PLLx_SYNC_EN"和切换"SYNC_SW"有何区别?
此致,
KAWAI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
您能告诉我LMK0.3328万 PLLx_sync_EN函数吗?
问题1)。 什么是"PLLx_sync_EN"位?如果它是"1"和"0",它如何运行?
问题2)。 "PLLx_sync_EN"和"SYNC_Auto"有何区别?
问题3)。 "PLLx_SYNC_EN"和切换"SYNC_SW"有何区别?
此致,
KAWAI
您好,Puneet-San,
感谢您的意见。 我正在阅读数据表说明,但是我仍然不清楚每个功能。
关于您的解释,
问题4)。 当"PLLx_sync_EN"=1时,重新同步事件何时发生?
我的认可是以下时机。
-如果SYNC_AUTO ="1",则PLL锁定时
-当SYNC_SW从“0”切换到“1”时
问题5)。 "PLLx_sync_EN","SYNC_Auto"和切换"SYNC_SW"似乎是相同的功能。
您的意思是如果PLLx_sync_EN="0","SYNC_Auto"或切换"SYNC_SW"不执行任何操作吗?
问题6)。 "SYNC_Auto"和"切换SYNC_SW"似乎是相同的功能和
区别仅在于同步事件发生时的时间。 我的认可是否正确?
问题7)。 只要SYNC_AUTO ="1",则永远不需要SYNC_SW切换。 我的认可是否正确?
此致,
KAWAI