This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:什么是"PLLx_sync_EN"位?

Guru**** 2553440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665921/lmk03328-what-is-pllx_sync_en-bit

部件号:LMK0.3328万

大家好,

您能告诉我LMK0.3328万 PLLx_sync_EN函数吗?

问题1)。 什么是"PLLx_sync_EN"位?如果它是"1"和"0",它如何运行?

问题2)。 "PLLx_sync_EN"和"SYNC_Auto"有何区别?

问题3)。 "PLLx_SYNC_EN"和切换"SYNC_SW"有何区别?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai,
    以下是您的问题的答案:

    问题1)。 什么是"PLLx_sync_EN"位?如果它是"1"和"0",它如何运行?

    A:PLL1同步启用。 如果PLLx_sync_EN为1,则同步事件将导致使用PLLx作为时钟源的所有通道重新同步。

    问题2)。 "PLLx_sync_EN"和"SYNC_Auto"有何区别?

    答:启动时自动同步。 当设备启动时SYNC_AUTO为1时,同步序列在获得PLL锁定后自动启动。

    问题3)。 "PLLx_SYNC_EN"和切换"SYNC_SW"有何区别?

    答:如上所述,PLLx_sync_EN将在PLLx输出处启用同步功能。 SYNC_SW将启动软件同步。 写入0等同于断言SYNCn引脚。 有关详细信息,请参阅数据表“10.4 17输出同步”部分。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet-San,

    感谢您的意见。 我正在阅读数据表说明,但是我仍然不清楚每个功能。

    关于您的解释,

    问题4)。 当"PLLx_sync_EN"=1时,重新同步事件何时发生?

    我的认可是以下时机。
    -如果SYNC_AUTO ="1",则PLL锁定时
    -当SYNC_SW从“0”切换到“1”时

    问题5)。 "PLLx_sync_EN","SYNC_Auto"和切换"SYNC_SW"似乎是相同的功能。
    您的意思是如果PLLx_sync_EN="0","SYNC_Auto"或切换"SYNC_SW"不执行任何操作吗?

    问题6)。 "SYNC_Auto"和"切换SYNC_SW"似乎是相同的功能和
    区别仅在于同步事件发生时的时间。   我的认可是否正确?

    问题7)。 只要SYNC_AUTO ="1",则永远不需要SYNC_SW切换。 我的认可是否正确?

    此致,
    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kawai-san
    以下是您的问题的答案:

    问题4)。 当"PLLx_sync_EN"=1时,重新同步事件何时发生?

    我的认可是以下时机。
    -如果SYNC_AUTO ="1",则PLL锁定时
    -当SYNC_SW从“0”切换到“1”时

    答:是的,正确,当PLLx_sync_EN"= 1时,每个同步事件都将启动分隔器同步到
    相应的通道。

    问题5)。 "PLLx_sync_EN","SYNC_Auto"和切换"SYNC_SW"似乎是相同的功能。
    您的意思是如果PLLx_sync_EN="0","SYNC_Auto"或切换"SYNC_SW"不执行任何操作吗?
    答:SYNC_AUTO将在PLL锁定后自动启动同步事件。 SYNC_SW可随时用于同步输出。 PLLx_sync_EN="0",SYNC事件不应启动与该PLL驱动的输出的同步。

    问题6)。 "SYNC_Auto"和"切换SYNC_SW"似乎是相同的功能和
    区别仅在于同步事件发生时的时间。 我的认可是否正确?
    答:是的,正确

    问题7)。 只要SYNC_AUTO ="1",则永远不需要SYNC_SW切换。 我的认可是否正确?
    答:是的,如果您不再次更改输出分隔符,设置SYNC_AUTO已足够。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet-San,

    我现在清楚了。 感谢您的支持。

    此致,
    KAWAI