This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:具有非易失性存储器的射频合成器EVM

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2592EVM, LMX2572, LMX2594, LMX2595, LMX2492, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/666027/lmx2592evm-rf-synthesizer-evms-with-non-volatile-memory

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2592,, LMX2572LMX2594LMX2595LMX2492LMK61E2

在2016年8月31日的"LMX2592 COTS板"线程中,Michael Robertson52询问了LMX2592EVM和非易失性内存。  对此的回应是,LMX2592EVM不提供非易失性存储器,建议的解决方案是每次使用基于SPI的低成本MCU对器件进行重新编程。  

TI提供的具有非易失性存储器的LMX2592EVM是否具有可与之媲美的器件?   我尝试使用LMX2592产品页面上的"比较"选项卡,但没有看到基于内存进行筛选的选项,也没有看到类似/类似设备的选项。  如果设备可用,则它应与LMX2592EVM的功能完美匹配或超出其功能。   

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Robert:

    很好的问题。 LMX2592是一种高性能完全集成的合成器。 请务必检查此系列中的LMX2594 LMX2595和LMX2572。 我们目前不提供此类产品的EEPROM。根据您的使用情况,您可能会发现可以使用(使用EEPROM)的LMK设备,但它们不提供LMX设备的频率范围和相位噪声。

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,

    没有与具有非易失性存储器的LMX2492类似的设备。

    有几种器件可以输出频率低得多的器件,这些器件具有来自LMK (e.LMK61E2) 和CDC系列产品的NVM,但它们与LMX2492有明显的不同

    此致,

    Dean