请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2592EVM 主题中讨论的其他部件:LMX2592,, LMX2572, LMX2594, LMX2595, LMX2492, LMK61E2
在2016年8月31日的"LMX2592 COTS板"线程中,Michael Robertson52询问了LMX2592EVM和非易失性内存。 对此的回应是,LMX2592EVM不提供非易失性存储器,建议的解决方案是每次使用基于SPI的低成本MCU对器件进行重新编程。
TI提供的具有非易失性存储器的LMX2592EVM是否具有可与之媲美的器件? 我尝试使用LMX2592产品页面上的"比较"选项卡,但没有看到基于内存进行筛选的选项,也没有看到类似/类似设备的选项。 如果设备可用,则它应与LMX2592EVM的功能完美匹配或超出其功能。
谢谢!
Rob