你好。
如果我有 VCO_phone_sync_EN=1并选择outa_MUX = VCO,OUTB_MUX = HiZ,我似乎无法让LMX2594锁定VCO。
我希望使用HiZ,因为它似乎可以将输出B的泄漏量减少约10dB。
这不是受支持的使用模式吗? 如果数据表中提到这一点,我们深表歉意。 我找不到对它的引用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../3036.LMX2594.zipVariac,2594.,
希望未检查SEG1_EN是问题所在,而您只是询问有关TICSPro版本的问题。
总之,我认为你们的TICSPro版本比我的版本旧,但我认为我的版本是尚未在网上发布的新版本。
顺便提一下,修订版的工作原理如下:
1. 版本1.6 .7.0 是可执行文件的版本,您的版本为2018年1月4日。
2 零件文件版本用于LMX2594.ini文件,您的文件为2017-6-20。 我的版本是2018年01月10日 ,比您的版本更新,我认为我从那时起就解决了这个问题。
3.此外,对于类似问题,它通常是LMX2594_PLL.py文件的一部分。 这是因为此文件可以更新,并且此修订历史记录不会更改。 但这是告诉您选中SEG1_EN框的文件。
总之,在下一个TICSPro版本中,此问题将得到解决。 如果您现在确实需要最新版本,您可以使用选择设备->导入用户设备来使用附加文件,或更新TICSPro目录->配置-> LMX2594目录中的文件。 请参阅随附的文件。
此致,
丹