This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4208万EVM:CAN'无法锁定PLL

Guru**** 2930980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665395/lmk04208evm-can-t-get-plls-locked

部件号:LMK0.4208万EVM
在“线程:LMK0.4208万”中讨论的其他部件

您好,

希望有人能帮助我。 我即将绝望,因为我可以锁定评估板的PLL。

我的目标的一些基本数据:

输入频率:13.56MHz,输出频率:13.56MHz;27.12MHz和216.96MHz;现在我正在使用lmk0.4208万评估板和TIC Pro软件进行设置

已获取实际设置的屏幕截图。

是否有人对我正在做的事情有任何想法/建议

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Stephan:

    感谢您寻求帮助。 我们将尽力提供帮助。

    您没有提到任何有关VCXO的信息。 该EVM附带了122.88 VCXO,因此您不会像现在一样使用EVM调整到216.96 MHz。 您需要更改配置的VCXO ...

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。