This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555,FET打开时漏电流的最大值。

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/665227/lmc555-lmc555-maximum-value-of-drain-current-when-fet-is-on

部件号:LMC555
请告诉我FET打开时的最大漏电流值。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月

    让我们从表6.5 开始。 放电引脚的VOL低于输出引脚VOL。 因此,放电晶体管比输出接收器晶体管大。 因此,对于Vs = 12V,我认为IDIS = 50mA没有问题。

    在表6.1 中,输出最大电流为100mA;此最大电流(100mA)也适合放电引脚。 在放电引脚直接连接到电容器的正常单稳态应用中,无需确保峰值电流小于100mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。