This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:PPD-VCO-串扰

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/661132/lmx2594-pfd-vco-crosstalk

部件号:LMX2594

大家好

我遇到了一个我不完全理解的问题,也没有找到任何有关该问题的进一步信息。 我将一个100 MHz Ref CLK输入到PLL并在输入路径中除以2,以获得50 MHz的PFD。 之后,我以10GHz的速度操作PLL输出(A或B,无关紧要),因此没有启用输出分隔器。 在PFD的距离处,频谱分析仪中有两个明显的突起,仅向下50-60dBc。 在咨询PLLatinum SIM后,它告诉我这一刺激是由于PFD-VCO串扰! 有人能解释一下这种类型的刺探,或者让我继续阅读吗? 此外,是否有办法减少这些刺激?

谢谢,致以诚挚的问候

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在玩过评估板之后,我发现这些spurs得到了很多!!! 激活相位同步模式时更糟。 为什么?

    纯整数模式:

    启用相位同步的INTEGE-N模式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Fabian:

    感谢您的退化备注。 我需要一些时间去实验室并复制您的测量值。 我将在本周结束前与您取得回复。 此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Simon

    很酷,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Fabian:

    您的测量结果与我的测量结果一致。 但是,在同步模式下有两个要点:

    1)如果您处于10 GHz,请选择两个输出以显示为VCO。 您的PFD刺激将会恢复。

    2)如果您在7.5 GHz以下,并且您正在使用div 2或更多:您可以减少PFD_DEL_SEL。这将减少刺激。 您还可以通过更改环路bandwith来减少这种刺激。

    我希望这能有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon

    哇,太棒了! 通过禁用信道分隔器,我能够将加速度降低相当大的程度,精确到30dB。 感谢您的帮助,太棒了。

    此致

    Fabian