This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:占空比范围

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/664074/tlc555-duty-ratio-range

部件号:TLC555

您好,

采用并联二极管时,占空比为5 % 至95 %。

您能否解释为什么它不支持0 % to 100 % ?

如果是由于准确性,请解释5 % ,95 % 的派生来源。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    像这样的二极管?

    占空比不能为0或100 % ,因为R*C不能为零。 放电针脚不是0欧姆。 二极管也有电阻。 这会影响所有频率  

    还有传播延迟,这会影响更高频率,而不是更低频率。

    三角波发生器与比较器相结合是否 是更好的解决方案。 这可以提供一个固定频率,从0 % 到100 % 不等,但是频率在0 % 和100 % 附近会有问题,它是0 Hz完全进入0 % 和100 %。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    感谢您的回复。
    通常,555计时器可以保证从5 % 到95 %。
    您能否告诉我5 % ,95 % 的派生来源?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    此限值较软,这意味着低电阻器随占空比变化的回报逐渐减少。
    5 % 和95 % 四舍五入为最接近的5值。 例如,在许多情况下,可以实现4 % 和96 % (或某些其他价值)。