This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万:外部VCO时的最大clk1/fin频率

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/663727/lmk04832-max-frequency-of-clk1-fin-when-an-external-vco

部件号:LMK0.4832万

数据表仍是初步的,没有列出的规格。  PLL2支持的外部VCO的最大频率是多少?

我注意到,评估板有几个站点用于PLL2的外部VCO, 其中一个站点看起来像Crystek CRO。 另一个较小的设备支持我无法跟踪示意图中的部件号列表。  此设备是什么?  某种类型的锯?

我查看了TI PLL模拟器中的器件, 它表明PLL一直是限制因子,在相位噪声上的偏移为10E7Hz。  让我想知道,PLL2的外部VCO是否可以真正提高设备性能。  我最初的计划是使用10或12GHz的高性能DRO,然后将CLK1/FIN的外部范围划分为通过clk1/fin回路到PLL2。  我的输出将直接关闭外部DRO。  使用外部VCO进行PLL2的见解或经验?  更好的TI器件?   使用LMK0.4832万进行集成,以实现所有这一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的咨询。 负责的工程师将很快回答您的问题。

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen

    外部VCO的最大频率为3250MHz。

    外部VCO占位符的部件号为:

    此致

    普奈特