This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CDIC6214:CDCI6214

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/662401/webench-tools-cdci6214-cdci6214

部件号:CDCI6214

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我想知道为什么在WEBENCH时钟架构器中找不到CDCI6214的型号,

kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好KK

    此设备尚未在 WEBENCH中设置。 如果您需要有关此设备的任何信息,请与我联系。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Puneet'

    我们要将此设备的输出设置为以下配置:
    1.2 x 125MHz LVPECL/LVDS
    2.1X 100Mhz LVPECL/LVDS
    3. 1 X 50MHz/33.3Mhz LVCMOS

    一种配置应来自120MHz时钟。
    第二种情况应该来自内部时钟
    如果您能向我们发送配置文件,我们将不胜感激。
    感谢您的参与。

    kk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,KK

    以下是频率计算器工具在TICSpro软件中的外观:

    您只需输入输入和输出频率,它将自动配置。

    下面是我为您生成的一个配置:

    如果您有任何问题,请告诉我。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,
    首先,我要感谢您的快速响应。
    此处没有考虑到一个问题,输入频率应为120MHz (而不是125MHz),
    50MHz的I/O标准应为LVCMOS (而不是LVPECL)。
    请为我提供50MHz的备用频率,也是33.33Mhz。
    请告知我们如何获取与此配置相关的配置文件。
    感谢您的参与。

    kk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,KK

    请查找附加的两个配置。 请使用“文件->加载”将它们加载到TICSpro中。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../CDCI6214.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,
    非常感谢

    kk