This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:SPI信号最小V_IH电压

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/662431/lmx2581e-spi-signal-min-v_ih-voltage

部件号:LMX2581E

您好,

在数据表中,V_IH的额定电压为1.4V至Vcc。 从我的FPGA来看,LVCMOS18 VOH最小值为Vcc-0.45V,对于我的应用来说,为1.8V-0.45V=1.35V。 我想知道SPI控制电压是否可以支持最低为1.35V的V_IH电压。或者如果这太低,我们需要电平转换器来支持这种电压。您可以建议吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以前曾被要求降低此值,但我们认为1.4V是考虑到流程变化和测试能力的合适值。  虽然该设备可能在1.35V的电压下工作,但我们无法保证这一结果,因此我将使用电平转换器。

    此致,

    Dean