This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lmx2594: LMX2594:我运行的是什么同步类别?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/661587/lmx2594-lmx2594-what-synchronisation-category-am-i-running-in

部件号:LMX2594

你(们)好  

我正在尝试确定是否可以同步两个LMX2594设备。  我对数据表第24页上的流程图(图26)有点困惑。   

我的应用是fosc = 100MHz,PFD = 200MHz (使用OSC 2X),这样M= 2。  我在分次模式(FRAC_ORDER = 2)下运行,分子为0,分母为127 (目前)。 我的输出频率满足fout %(M*fosc)=0。

根据数据表中的流程图(图26),流程图显示:“Integer Mode - This is asking if the device is in integer mode,which meaning the fracional分子为零”。  

我的问题是,我是否处于“整数模式”,因为我的fracional分子是零,我是否处于“分次模式”,因为我的FRAC_ORDER =2。  

总的来说,根据结果,我要么在类别1,要么在类别4。  

TI是否能够建议我的应用属于哪一类别?

感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Variac,

    感谢您对lmx2594的关注。如果您在DS中种子0,则您将属于第一类。 如果您种子了非零的数字,因为DS将开始变差,您将处于类别4。 我假设您正在尝试的是能够在整数频率下更改相位。 您可能需要删除2x以便使用SYNC。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon

    感谢您的迅速回复。 正确,我想在整数频率下更改相位。

    我尝试通过使用mash_seed来同步两个LMX2594系统,以消除多个频率上的PCB布局差异。

    从您的回答来看,我想我可以用SEED 0开始每个LMX,这样它们在类别一中出现“同步”,然后对第二个LMX合成器的mash_seed编程,使其输出与第一个同步。