请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 你(们)好
我正在尝试确定是否可以同步两个LMX2594设备。 我对数据表第24页上的流程图(图26)有点困惑。
我的应用是fosc = 100MHz,PFD = 200MHz (使用OSC 2X),这样M= 2。 我在分次模式(FRAC_ORDER = 2)下运行,分子为0,分母为127 (目前)。 我的输出频率满足fout %(M*fosc)=0。
根据数据表中的流程图(图26),流程图显示:“Integer Mode - This is asking if the device is in integer mode,which meaning the fracional分子为零”。
我的问题是,我是否处于“整数模式”,因为我的fracional分子是零,我是否处于“分次模式”,因为我的FRAC_ORDER =2。
总的来说,根据结果,我要么在类别1,要么在类别4。
TI是否能够建议我的应用属于哪一类别?
感谢您的帮助。