This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4821万:LMK0.4821万:LMK0.4821万双回路模式PLL1&PLL2锁定检测问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/661055/lmk04821-lmk04821-lmk04821-dual-loop-mode-pll1-pll2-lock-detect-issue

部件号:LMK0.4821万

您好,

我们在双循环模式下使用LMK0.4821万,参考 输入频率为100MHz,外部VCXO为100MHz。 Status_LD2 为高, 而Status_LD1 为高和低。

CPout1和CPout2上的电压为3.3Vpp和1.65Vpp。 附加SPI寄存器文件。 我是否缺少PLL1和PLL2的任何设置。

请帮助我解决这个问题。

此致,

      Liang e2e.ti.com/.../7418.HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁先生:
    您是否正在使用TICSpro对器件和TI EVM进行编程?
    由于CPout1的电压为3.3V,因此PLL1没有输入时钟。
    我看到您已使用引脚选择模式输入和CLKin1。 确保CLKIN_SEL0=High和CLKIN_SEL1=LOW选择此时钟。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,
    我正在使用TICSpro对设备进行编程。 我已将CLKIN_SEL0=高和CLKIN_SEL1=LOW设置。CLKin1p和CLKin1n的频率测量为100MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请在TICSpro中加载以下配置,它应该可以工作。 您使用的是TI主板还是定制主板?

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../config.zip