请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4821万 您好,
我们在双循环模式下使用LMK0.4821万,参考 输入频率为100MHz,外部VCXO为100MHz。 Status_LD2 为高, 而Status_LD1 为高和低。
CPout1和CPout2上的电压为3.3Vpp和1.65Vpp。 附加SPI寄存器文件。 我是否缺少PLL1和PLL2的任何设置。
请帮助我解决这个问题。
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们在双循环模式下使用LMK0.4821万,参考 输入频率为100MHz,外部VCXO为100MHz。 Status_LD2 为高, 而Status_LD1 为高和低。
CPout1和CPout2上的电压为3.3Vpp和1.65Vpp。 附加SPI寄存器文件。 我是否缺少PLL1和PLL2的任何设置。
请帮助我解决这个问题。
此致,
你好
请在TICSpro中加载以下配置,它应该可以工作。 您使用的是TI主板还是定制主板?
此致
普奈特