This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:Watch Dog成功处理多个Done信号

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/661162/tpl5010-multiple-done-signals-are-processed-successfully-by-watch-dog

部件号:TPL5010

此帖子仅供参考。

一开始,当我决定使用TPL5010作为Watch Dog时,我不确定它如何对多个Done (完成)信号做出反应,E2E上没有提供帮助。 所以我决定公布我自己的测试结果。

数据表提到第二个完成信号被忽略。 但我不确定对一条已完成的信号的反应。

电路在2.8V电压下供电,使用4.7kOhm电阻器将监控狗周期设置为~7秒。 使用按钮提供的Done (完成)信号。  

成功处理单个完成信号:

在这里我们可以看到发送到TPL5010的单个Done (完成)脉冲。 TPL5010通过唤醒脉冲进行确认,不发出重置。  

已完成信号跟踪的成功处理:

在这里,我们看到发送到TPL5010的已完成脉冲的轨迹。 TPL5010对单个Done (完成)信号的响应方式相同(发出唤醒脉冲并阻止重置脉冲)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享您的结果。 您的实验确认了设备的操作,如数据表部分8.3 2所述:"如果在时间间隔内收到两个或多个完成信号,则仅处理第一个完成信号。" 有关详细信息,请参阅数据表的这一部分。

    此致,
    车道