请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPL5010 此帖子仅供参考。
一开始,当我决定使用TPL5010作为Watch Dog时,我不确定它如何对多个Done (完成)信号做出反应,E2E上没有提供帮助。 所以我决定公布我自己的测试结果。
数据表提到第二个完成信号被忽略。 但我不确定对一条已完成的信号的反应。
电路在2.8V电压下供电,使用4.7kOhm电阻器将监控狗周期设置为~7秒。 使用按钮提供的Done (完成)信号。
成功处理单个完成信号:
在这里我们可以看到发送到TPL5010的单个Done (完成)脉冲。 TPL5010通过唤醒脉冲进行确认,不发出重置。
已完成信号跟踪的成功处理:
在这里,我们看到发送到TPL5010的已完成脉冲的轨迹。 TPL5010对单个Done (完成)信号的响应方式相同(发出唤醒脉冲并阻止重置脉冲)。