大家好,
LMK0.4828万可以使用"HSDS"接口进行输出。
什么是"HSDS"? 以及与CML的可能兼容性?
谢谢你。
此致,
Jade
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
LMK0.4828万可以使用"HSDS"接口进行输出。
什么是"HSDS"? 以及与CML的可能兼容性?
谢谢你。
此致,
Jade
HSDS是高摆动差分信号。 它与LVDS类似,但具有更高的挥杆。
无论何时考虑使用交流耦合的差分信号,其使用能力将取决于摆动情况。 通常以VOD/VID作为反相引脚和非反相引脚之间的差值进行测量。 注意在LMK0482x上使用交流耦合和HSDS时,如果负载不在端接的驱动侧,请将560欧姆分流电阻器放置在输出引脚附近,为输出驱动器提供直流电流路径。
在考虑直流耦合的差分信号时,除了摆动外,还必须考虑共模。 对于HSDS 8 mA,大约为1.64 V。 有关 各种 HSDS模式的详细信息,请参阅LMK0.4828万数据表(SNAS605)的数据表第20页。 例如,HSDS有三个振幅摆幅级别:6 mA,8 mA和10 mA。
HSDS可能与CML兼容,同样 取决于CML输入的规格。 CML输入电平各不相同,必须参考数据表。
73岁
Timothy