This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:什么是HSDS接口以及与CML的兼容性

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/598108/lmk04828-what-is-hsds-interface-and-compatibility-with-cml

部件号:LMK0.4828万

大家好,

LMK0.4828万可以使用"HSDS"接口进行输出。
什么是"HSDS"? 以及与CML的可能兼容性?
谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSDS是高摆动差分信号。  它与LVDS类似,但具有更高的挥杆。

    无论何时考虑使用交流耦合的差分信号,其使用能力将取决于摆动情况。  通常以VOD/VID作为反相引脚和非反相引脚之间的差值进行测量。  注意在LMK0482x上使用交流耦合和HSDS时,如果负载不在端接的驱动侧,请将560欧姆分流电阻器放置在输出引脚附近,为输出驱动器提供直流电流路径。

    在考虑直流耦合的差分信号时,除了摆动外,还必须考虑共模。  对于HSDS 8 mA,大约为1.64 V。 有关 各种 HSDS模式的详细信息,请参阅LMK0.4828万数据表(SNAS605)的数据表第20页。  例如,HSDS有三个振幅摆幅级别:6 mA,8 mA和10 mA。

    HSDS可能与CML兼容,同样 取决于CML输入的规格。  CML输入电平各不相同,必须参考数据表。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    我从您的评论中了解到,当交流耦合与HSDS输出驱动器一起使用时,在耦合之前应放置一个并联电阻器(560欧姆)。 以下计算是否正确且可行?

    例如,如果是HSDS 8mA驱动器,则正极和负极引脚之间将有8mA*560=4480mV电压差。 但是IC提供3.3V电压,我想会有一些问题吗?

    我错过了什么,您能解释一下吗?

    此致,

    Mustafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mustafa,

    560欧姆将与100欧姆并联。  因此,从理论上讲,摆动是VOD = 84.84 ohm * 8 mA = 679 mV。

    通过HSDS输出-->传输线路--> 100 ohm端接--> DC阻塞帽-->目标设备。  您可以接近VOD = 800 mV。

    注意Vpp差速器为2* VOD。

    73岁
    Timothy